This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T250W:使用 IC ISL870721BZ 时、禁止引脚打开/关闭功能

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH08T250W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460546/pth08t250w-inhibit-pin-on-off-functionality-with-ic-isl870721bz

器件型号:PTH08T250W

工具与软件:

  • 借助 WEBENCH 工具、使用专为稳压器设计的 PTH08T250W 模块。 输入为12V、输出为0.85V、40A。

    我的查询1) 想对稳压器使用 Inhibit/UVLO 引脚作为开/关功能。 根据我对数据表表表1的理解

                       如果 Inhibit = 0、则稳压器的输出关闭

                       如果 Inhibit = 1、则稳压器的输出开启。    这是我的理解是否正确?

    我的查询2)控制信号  禁止  引脚由电源序列发生器 IC ISL87072IBZ 生成。 这将产生一个开漏信号。 请说明此开/关功能是否有效