This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825:UC1825J 功率调节范围

Guru**** 2508765 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463607/uc1825-uc1825j-power-regulation-range

器件型号:UC1825

工具与软件:

你(们)好  

我们使用 UC1825J 作为飞机照明的 PWM 控制器。 UC1825控制开关晶体管和变压器、以使用20V 至31V 的飞机电源。 输出为28V +/-3V。 UC1825J 的调节范围是多少? 当直流输入降至20V 时、输出是否仍保持在稳压状态? 主输出分压为2.5V 并与固定的+2.5V 基准进行比较

谢谢
Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IC 调节范围 基于其占空比范围、这需要您的设计正确地进行设计才能遵守。 因此、您需要检查您的设计是否正确。 如果在您确认设计正确后、您发现无法根据数据表规格达到器件占空比、请提供您的原理图和波形、以显示占空比是多少、并产生什么 Vout 压降。