This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952电池组采样不准确、误差约为1V

Guru**** 2814685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458935/bq76952-bq76952-pack-sampling-is-inaccurate-the-error-is-about-1v

器件型号:BQ76952

工具与软件:

实际电压为50V、正确采样 BAT 电压、PACK 电压低于 BAT 电压1V、PACK 引脚输入电压也为50V、而 PACK I2C 寄存器仅为49V。 这是什么原因呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我读取的电池组电压内容是从寄存器0x36和0x37中读取的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否 也使用万用表在 PACK 引脚上测量到49V 电压?

    如果您尚未执行任何校准、 第2.4节 TOS (栈顶)、PACK 和 LD 引脚电压校准 BQ769x2校准和 OTP 编程指南》中的 内容可能也可为您提供帮助。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用万用表在 PACK 引脚测量49V 电压时也是如此。
    我想知道此误差在室温下是否正常(未经校准)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    还感谢您使用万用表进行检查。  

    您是否知道当 PACK 电压为49V 时、您的 CHG/DSG FET 是否都导通或关断?

    发生这种情况时、是否也会将任何保护置位?

    此问题似乎与上一篇文章类似: PACK Pin Voltage 小于 Stack Voltage

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考职位与我的问题不一致。 这不是问题。 基准点是实际 PACK 引脚压降、但我的压降不是。 我的电池组电压无法对正确的50V 进行采样。 我的充电和放电 FET 都已闭合、PACK 引脚的输入电压是实际的50V。 但 PACK 引脚样本为49V、比它低1V。
    因为这是正常操作、没有保护或置位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对不起,我想我误解了你以前的发言。 我想您曾说过、当您使用万用表测量 PACK 电压时、测量值也是49V。

    如果实际使用万用表测量 PACK 电压50V、但器件的读数是 PACK 的49V、那么我建议尝试校准 PACK 电压、看看这对我之前提到的指南是否有帮助。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实上,我们已经校准了它,但我们认为原始数据的错误是有问题的。 BAT 采样准确、但电池组采样不准确、这很奇怪。 你的答案不是我想要的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    校准是否解决了1V 失调电压? 可能是器件在组装过程中承受了应力、该失调电压是否仅存在于一个器件中、还是存在于其他电路板上? PACK 引脚如何连接到系统的其余部分?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ​​从寄存器0x36和0x37读取的电压值是如何计算的? 可以读取 PACK 电压的原始 AD 值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为原始 PACK 引脚电压测量值是通过子命令0xf081 READ_CAL1给出的、如中所示 表12-23. 子命令表(续) 找到此培训系列的所有内容。

    然后、通过首先减去存储的失调电压修整值来校正原始值、应用增益、然后减去 PACK 偏移、之后报告最终电压值。 第4.10电压校准(ADC 测量) TRM 中更详细地解释了这一点。

    此致、
    Alexis