This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:55°C 时的温度数据 uprating data

Guru**** 2503495 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462939/ucc256404-temperature-uprating-data-at--55-deg-c

器件型号:UCC256404

工具与软件:

我们开发了一款使用 LLC 控制器 UCC256404的直流/直流转换器、适用于航空航天应用。

我们想将该产品用于工作温度要求为-55°C 的军事应用。在-55°C 下是否有此 LLC 控制器的测试数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilesh:

    遗憾的是、我们未在-55°C 下进行任何表征测试。 我能提供的最佳数据是-40°C 至125°C 的 CPK 数据。  e2e.ti.com/.../CustFriendly_5F00_Cpk_5F00_Report_5F00_UCC256404.pdf

    我希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    感谢您的回复并提供 Cpk 测试数据。 是否可以在-55°C 下执行相同的 Cpk 测试? 如果无法在 TI 进行测试、那么是否可以在任何外部实验室进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilesh:

    我认为我们无法在-55°C 下测试 IC  

    此致

    Manikanta P