This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:无法解释的关断、如何防止以及如何复位

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455028/bq40z80-unexplained-shutdown-how-to-prevent-and-how-to-reset

器件型号:BQ40Z80
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我是一名电气服务技术人员、拥有、操作和维护几个称为 ROV's 的系绳水下无人机、我使用这些无人机远程检查淡水池塘和湖泊中的灌溉泵站进气结构。  

最近我的大型 ROV 有一个可拆卸的锂离子电池,突然失败,不久后把它放在水中。 在验证手持控制器和系带是否正常以及电子设备外壳是否干燥后、我将注意力转向电池。 控制器上的电池电量计显示"已满"、充电器上的指示灯在故障之前和之后都亮起。  

我目前将电池连接到运行 BQSTUDIO 的笔记本电脑、以确定电池关闭的原因。 BAT 引脚电压为24569mV、但 PACK 引脚电压仅为8mV。放电 FET 似乎已关断、但我不知道其原因。 遗憾的是、我还不熟悉该软件、因此我不确定具体需要做什么、因为我看不到任何导致停机的警报或故障。  

下面是一些可能有用的屏幕截图。 遗憾的是、由于这是第一次使用该软件、我不确定我应该寻找什么。 我找不到任何说明不同屏幕和显示信息的教程。 我还通过视频在每个选项卡上点击并滚动显示所有信息时录制了屏幕。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    根据您的屏幕截图、从"Safety Status A+B"寄存器中可以看到、"ASCDL"保护已触发、即放电短路保护。 似乎当无人机被放置在水中时、会导致短路发生。 您可以在此处阅读有关保护的更多信息:

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蓄电池盒、隔板连接器或 电子装置壳体中没有漏水。 这是 我检查的第一件事,连同系带和手持控制器。 我希望"黑盒记录器"会显示出故障的一些原因、但它似乎没有显示任何内容。 为什么没有任何记录数据?

    我最后尝试进行了"复位"、但短路故障要清除、但 放电 FET 会保持关闭、除非我手动切换它们。

    我在操作状态 A 中看到 XCHG 和 XDSG 位为高电平。 这就是 FET 保持关闭的原因吗?如果是、复位为什么不清除此信息? 要使电池恢复到"正常"状态、我需要做什么? 我已附加了一个 gg 和日志文件、以了解它们是否能为您提供帮助。 我刚刚准备好切换连接、这样我就可以连接电池充电器、看看它是否有什么不同。

    e2e.ti.com/.../112.28.24.gg.csve2e.ti.com/.../M2-Pro-12.21.24_5F00_a.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    是的、如果您看到 XCHG 和 XDSG 为高电平、则 FET 将关断。 要使电量监测计恢复到正常状态、您需要清除所有安全状态或永久失效寄存器(已清除)、然后需要发送"FET_EN"命令。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    感谢您提供的信息。 我将在这个周末尝试,让你知道它是如何运作的。 您是否能够从我发送的文件中告诉任何有关故障原因的信息? 为什么黑盒中没有任何数据?  

    此致、  

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    不幸的是 ,我不能肯定地说是什么原因导致了该文件,我必须看到日志文件的瞬间,保护被触发。 由于未设置永久失效、黑盒中没有数据。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../M2-Pro-1.18.25b.log

    e2e.ti.com/.../M2-Pro-1.18.25a.log

    Adrian、

    我做了你说的,它起作用了。 它启用了 FET、一切看起来都正常。 我布置了一些跳线、以便可以重新将电池连接到负载、同时也保持与 bqStudio 的连接。  在 bqStudio 中打开日志记录以采集数据后、我已重新连接电池、然后启动 ROV 应用。 在连接和初始启动应用期间,"A"文件正在进行日志记录,这会立即导致另一个 ASCDL。 "b"文件显示了当我单击 bqStudio 中的"Reset"按钮时发生的情况、以及当 Smooth_Sync 中的电源板开始在重新施加电源的情况下意外地遇到"ROV"按钮。 我快速断开电池连接。 由于某种原因、这次它没有设置 ASCDL。 请告诉我您的想法、但我的猜测是 ROV 电源板上出现故障时、电池会在其激活时作出响应。 我想电池正在做它需要做的事情来保护自己、我真正的问题是 ROV 电源板。

    感谢您的帮助、

    Jeff Lenko