This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:即使在包含缓冲器后也会出现 VDS 振荡

Guru**** 2513885 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463498/ucc21710-vds-oscillation-even-after-including-snubber

器件型号:UCC21710

工具与软件:

您好!

我正在使用 ucc21710驱动  逆变器应用中的半桥模块 MOSFET 半桥模块。

第一个波形是当我们模拟一个 DESAT 触发器,设置是通过一个负载(90A @400V )与 MOSFET 串联并连接到直流电源。

我使用了 RC 缓冲器(6欧姆、9nF)。当使用按钮驱动栅极时、会立即触发 DESAT 、因为 DESAT 工作点约为75A。

通道 C2中的 Vds 和通道 C1中的 Vgs 如下所示。 Vds 急剧增加、Vgs 也失真。

第二个 实验触发 MOSFET 并用于驱动40A 的负载。

在这两个实验中、我都包含了缓冲器且驱动器电压为+20/-5V

OUTH 电阻为8.2 Ω、OUTL 电阻为4.7 Ω。

我仅对单相半桥进行了此测试。不是在全桥配置中。目的是测试和调整 DESAT 工作点。

您可以建议任何方法来应对 Vds 尖峰和 Vgs 中的失真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keviv:  

    您如何测量 VDS 以及您使用的探头是什么? 高压差分探头(如下所示)或具有长接地引线的探头可能会在测量中耦合噪声、而系统中实际上并不存在噪声。 400V 系统不太可能有2.2kV 的过冲和>1kV 的下冲、因此我想确保探测方法正确、我们看到的是真实的测量结果。 Vgs 上的小振荡也似乎正常、这使我质疑2.2kV Vds 振铃实际上是否也存在。  

    一旦我们确认系统中确实存在上述测量值、我就建议检查布局、因为高电流路径中的额外寄生电感可能会导致过度过冲/下冲。 我们还可以考虑调整栅极电阻大小、以降低导通/关断速度、从而抑制尖峰。 此外、如果可能、还可以在 VDS 上添加 RC 缓冲器。  

    谢谢!  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    一个简短的问题是、 对于所有这些测量、我的示波器设置在200MHz BW。

    是不是影响我的观察结果。

    谢谢  

    Keviv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keviv:

    由于2024年1月20日在美国度假、许多器件专家目前都不在办公室。 我可以同时回答这一点、如果您的探头的额定值更高 BW、并且示波器的额定值更高 BW (不限于200MHz)、则最好在更高 BW 下捕获、以便能够更好地传输信号。 以下是使用最佳分辨率捕获信号的建议值。

    谢谢!
    Pratik