This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A02:PSM、PWM 的开关频率

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A02, TPS62A02A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461328/tps62a02-switching-frequency-for-psm-pwm

器件型号:TPS62A02

工具与软件:

您好!  

目前、我们正在设计 PCIe Gen5 SSD 的电路、并正在寻找用于电源管理的组件。
从 TPS62A02数据表中我们注意到、PSM 和 PWM 模式似乎缺少有关开关频率的信息。 但是、我们在 TLV62568PDRLR 等其他元件的数据表中找到了相关图。 您能否告诉我们、是否有适用于 TPS62A02的类似图可供参考?

图1。 TLV62568DRLR 数据表中的开关频率

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    感谢您使用 E2E。

    您能否提供您感兴趣的 VIN 和 VOUT 电压。 您计划使用 TPS62A02 (PSM)或 TPS62A02A (FPWM)?

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef

    我们的 Vin/Vout 电压为3.3V/1.8V、我们计划使用 TPS62A02 (PSM)。

    非常感谢。
    此致、
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    此处显示了 VIN=3.5V (与3.3V 类似)和 VOUT =3.3V 时 PSM 模式下的频率行为。

    此致、
    SEPP