This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:由于将墨西哥器件更改为马来西亚器件而导致的应用问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3845, ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462476/uln2003a-application-issue-due-to-change-mexico-device-to-malaysia-device

器件型号:ULN2003A
Thread 中讨论的其他器件:UC3845

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户提到他们使用 马来西亚设备时会出现问题、但旧的 墨西哥设备不会出现问题。

问题是从抗噪性来看、新的马来西亚器件在满足噪声时将具有错误的低输出。 我要求提供更详细的材料、会延迟更新。

您想知道您以前是否有过此问题的相关经验。 谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    该器件近期或之前未发现噪声敏感性发生任何变化。 是否会在多个器件上发生这种情况?

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我将在下星期一之前收到原理图和 PCB 布局信息。

    根据我今天的调试、该问题似乎是由后级 UC3845引起的、COMP 引脚连接到 ULN2003A 的输出。

    对于  已进行 PCN 的器件和预发布了 PCN 的器件、您是否有任何输出性能对比数据? 是否存在输出阻抗差异? 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    我将期待看到原理图和 PCB 布局。 除了热特性外、PCN 之前和 PCN 之后的器件之间不应有性能差异。

    是否会在多个器件上发生这种情况?

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    是、5个测试失败、总共测试了25pcsc。

    请让我离线找到您。

    BRS、

    Francis