This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82150:流入 EN 引脚的输入漏电流为高电平

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452617/tps82150-input-leakage-current-into-en-pin-to-high

器件型号:TPS82150

工具与软件:

为什么 EN 上的输入漏电流为高电平? 我们预期10nA @25°C /12V IN。

V_EN 与 uA_EN:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们的规格可由 EC 表保证。 我想这种差异是由测试方法造成的。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    点击 Colin
    感谢您的回答。 您能解释一下测试方法吗?
    我在 EN 引脚上放置了一个4k7欧姆电阻器、并以不同的电压为引脚供电。 4k7电阻器上的电压为我提供了有关电流的信息。

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的原理图(EN 不带接地电阻):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们的规格根据 ATE 测试了在测试模式下工作的器件。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Colin 的回答。

    您知道吗、为什么我在两个器件上测量这些高泄漏电流? 对我来说、不能更改为测试模式。 在我们的应用中、我们不需要测试模式。 我们使用正常功能模式。

    了解这些情况会有所帮助。  在 EN 引脚上安装高于3uA@2.5V 的器件是正常的。

    BR、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您可以将 R113更改为100k 然后再次测试。

    我认为此电流会随着电阻器的增加而减小。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    感谢您的帮助。 我现在已经有机会对其进行更详细的测量。 我最初使用1M Ω 的测量值、当切换到更好的测量值时、结果显著改善。

    待测试元件是电路的一部分、其中包含会影响测量的其他元件。 当电压低于0.7V 时、似乎会有高的泄漏电流。 但是、我们已经找到了解决方案、所以这对我们来说不再是问题。

    谢谢、Peter