This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3645EVM:使用 USB2ANY 驱动 LM3645的步骤

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3645, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463497/lm3645evm-steps-to-use-usb2any-to-drive-lm3645

器件型号:LM3645EVM
主题中讨论的其他器件:LM3645USB2ANY

工具与软件:

您好!

Kinly 让我们知道如何使用 USB2ANY 的 GUI 来驱动 LM3645。 您能否提供基本命令来检查每种模式下的 EVK 功能。

BR、

Rekha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rekha

    我们的专家将于下星期一回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rekha:  

    很高兴在这里为您提供帮助!  

    您能在此处留下您的电子邮件吗? 我可以通过电子邮件更好地为您提供支持。 我可以向您展示如何写入寄存器来点亮 EVM 上的 LED。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    电子邮件 ID: rekha.menon@netradyne.com

    BR、

    Rekha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rekha:  

    我已发送一封电子邮件附加指南、点亮 EVM。  

    让我们通过电子邮件交谈。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。