This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82810:TPSM82811原理图确认

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463977/tpsm82810-tpsm82811-schmatics-confirm

器件型号:TPSM82810

工具与软件:

大家好、团队成员:

请帮助确认、谢谢!

输入电压:5V

输出电压:1.1V

输出电流:1A

FREQ= 1.8MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    感谢您使用 E2E。

    数据表中表8中输出电容器的建议值表示为有效电容、包括直流偏置效应和容差。 此原理图中的 Cout 需要相应地增加、以满足此要求。

    原理图的其余部分正常。

    此致、

    Andreas。