This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:TPS62130效率问题

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454302/tps62130a-tps62130-efficiency-issue

器件型号:TPS62130A

工具与软件:

尊敬的团队:

当开关频率为1.25MHz、VIN=5V、Vout=1V、Iout=1.29A 时、TPS62130ARGT 的转换效率仅约为67%、这与数据表中给出的理论转换效率明显不同。

客户测试方法:用电流探头分别测试芯片输入输出端子的电流、计算转换效率;


用户的负载:这个电源是 FPGA 的核心电源;

1. TI 在测量转换效率时使用哪些测试方法? 此曲线是否与客户应用场景中测量的数据相当?
2.有哪些建议可以提升客户应用场景的转化效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Vayne、

    它不应该有这样的差异为您的结果。 客户是在 EVM 或其电路板上进行测试吗?  

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    客户使用开发板为其负载供电、测试转换效率为78%。 开发板比其电路板具有更高的功率转换效率的原因在于开发板的电感 DCR 更小、
    但在曲线上显示的78%和88%之间仍然存在一定的差距。 这可能是什么原因呢? 您能提供一些改进建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    您能展示一下您的原理图吗?

    您是如何测试 VIN 和 Vout 的? 测试点是否最靠近芯片 VIN 和 VOUT 引脚?

    谢谢!

    Colin