This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:TPS62933DRLR EN 电流源

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463566/tps62933-tps62933drlr-en-current-source

器件型号:TPS62933

工具与软件:

您好!

我想问您 EN 引脚中的 IP 和 IH 电流源容差、这将帮助我们将断电电压提高到我们预期的水平
我在 5个直流/直流转换器上测量了此电流 、结果表明最小 IP 值为0.54uA 且 Ih=1.06uA、因此  样本的容差约为25%(使用万用表在室温下测量)。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yurli

    请让我来检查一下。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅以下数据

     

    最小

    典型值

    最大值

    ip/uA

    0.52.

    0.7.

    0.83.

    iH/uA

    1.05

    1.4.

    1.68

    谢谢、此致。