请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62933 工具与软件:
您好!
我想问您 EN 引脚中的 IP 和 IH 电流源容差、这将帮助我们将断电电压提高到我们预期的水平
我在 5个直流/直流转换器上测量了此电流 、结果表明最小 IP 值为0.54uA 且 Ih=1.06uA、因此 样本的容差约为25%(使用万用表在室温下测量)。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我想问您 EN 引脚中的 IP 和 IH 电流源容差、这将帮助我们将断电电压提高到我们预期的水平
我在 5个直流/直流转换器上测量了此电流 、结果表明最小 IP 值为0.54uA 且 Ih=1.06uA、因此 样本的容差约为25%(使用万用表在室温下测量)。