This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61160EVM-243:USB 桥接器未连接

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462577/tps61160evm-243-usb-bridge-not-attached

器件型号:TPS61160EVM-243
主题中讨论的其他器件:TPS61160

工具与软件:

我正在尝试使 TPS61160 EVM 板的自动调光功能与 TPS6116x 控制软件配合使用。 在我的设置中、我的 Windows PC 连接到 USB 接口适配器、该适配器连接到 TPS61160 EVM 板。  

我 从以下链接下载了控制软件 GUI: www.ti.com/.../TPS61161EVM-243。 它当前运行的是 V2.0.0.0。

但是、GUI 会提示未连接 USB 桥接器。 当我点击 FB 电压寄存器的"Write"按钮时、GUI 会显示"CTRL 已禁用、将 IC 引脚模式更改为启用写入器件"。 点击 CTRL Mode 后、该按钮无法在这两种模式之间切换、而是返回"Error communication with USB Device"。

我面临着 Jonathan 在本论坛(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/487309/tps61170-evm-issues)中遇到的同样问题、但是按照建议的步骤无法解决我的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家会很晚回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angela:

    如果您将 CTRL 直接连接到 VIN (您可以在 JP1上添加跳线)、LED 是否会点亮?

    BR

    Patrick