This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:TPS65130:用于+12.5V/TPS65130 1mA 和-12.5V/TPS65130 1mA

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462463/tps65130-tps65130-for-12-5v-1ma-and--12-5v-1ma

器件型号:TPS65130

工具与软件:

您好、AE:

     目前、我们计划设计+12.5V/PWM 1mA 和1mA 的输出。

    由于该规范要求最小电流为700mA、因此如果我们在低于1mA 的条件下运行、可能会发生哪些风险?

    我们想就此向 AE 咨询。

      

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的专家会很晚回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    700mA 是最小开关电流限值、而不是输出电流能力。 可以使用该器件生成+/- 12.5V 和1mA。 但请注意、输入电压应高于2.7V。

    BR

    Patrick