This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:关于 EN 引脚的信息

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462100/tps54335a-information-on-the-en-pin

器件型号:TPS54335A

工具与软件:

我一直根据数据表中的计算结果使用 EN 引脚进行欠压检测。 经过一段时间后、此电路已经成功构建了许多、但最近由于未启动而出现故障。 我查看了 EN 引脚、可以看到引脚上与开关频率相关的噪声。 将转换器替换为备用源器件和批处理器件可解决该问题、从欠压检测分压器上取下外部电阻器(已检查其值是否正确)也是如此。

1) 1) EN 引脚是否 在内部用于任何其他故障检测复位从而产生可见噪声?

2) 2)是否存在批次问题?

3)是否有办法检查假 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Richard)好

    检测到 EN 电压以启用/禁用电路、当 VEN <使能阈值时、器件将关断。  

    您能否分享您的电路的原理图和布局图像? 可以测量 EN、Vout 和 SW 的波形吗?  

    如果您是从 TI.com 或授权分销商处购买的产品、应该没问题。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 引脚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Richard)好

    您是否还可以共享布局图像?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望能够回答这些问题

    1) 1) EN 引脚是否 在内部用于任何其他故障检测复位从而产生可见噪声?

    2) 2)是否存在批次问题?

    3)是否有办法检查假 IC?

    我不深入介绍我的设计(到目前为止一直在正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Richard)好

    1) 1) EN 引脚是否 在内部用于任何其他故障检测复位从而产生可见噪声?

    EN 用于 数据表中指定的 UVLO 检测。 当  VEN 大于启用阈值时、IC 启用、否则 IC 禁用。 如果 EN 悬空、则启用器件。 无其他故障检测。  

    2) 2)是否存在批次问题?

    我以前没有看到过这种情况的 EN 问题。 您可以进行 ABA 测试、将其替换到 EVM 上、然后查看是否可以重现问题。 如果可以、则 IC 可能存在一些问题。

    3)是否有办法检查假 IC?

    我们可以为从授权经销商处购买的 IC 提供保证。 对于其他人、我们无法进行检查。

    谢谢、此致。