This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:TPS25983:电源多路复用器应用中的输入电容限制

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463791/tps25983-tps25983-input-capacitor-limits-on-power-mux-applications

器件型号:TPS25983

工具与软件:

在设计电路板并将其集成到电源多路复用器系统中时、我注意到电源多路复用器由于初级 EN/UVLO 引脚/从站 OVLO 上的高输入电容而出现故障。 这是因为主/从组合的反向比较器功能、其中主 UVLO 比较器在 Vcc>~1.2V 的情况下显示为1、而在 Vcc>~1.2V 的情况下相反、如果主引脚 UVLO 上的分压器的范围过宽、即在24Vout 系统上的12V UVLO、则从 OVLO 比较器显示为0。 压降会很大、进而导致从器件端的电流浪涌很高、如果未正确选择 iTimer 电容器、则可能触发 OCP。此外、如果在这种情况下也未仔细选择 dv/dt 栅极、电压将在一段时间内继续下降、甚至更低。  

我认为、应将这些设计手册添加到应用手册中、因为电源多路复用器部分似乎有点琐碎、因为此部分只有3个应用手册。 此外、建议的应用电路上没有任何值、这在确认此用例的计算时可能非常有用。 除此之外、还没有适用于此用例的 EVM、因此很难查看是否处于电容/电阻器值的一般范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theodore:

    我假设您将主电子保险丝的 UVLO 引脚与辅助电子保险丝的 OVLO 引脚连接。 因此、您使 PMUX 优先于初级电子保险丝。  

    [引用 userid="638969" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463791/tps25983-tps25983-input-capacitor-limits-on-power-mux-applications "]如果主控引脚 UVLO 上的分压器范围太宽、即24V 输出系统上的12V UVLO、则压降将很大、从而导致从器件端的电流涌入将非常高、如果仔细选择了 iTimer 电容器、则可能触发 OCP 此外如果未正确选择此情形下的 dv/dt 栅极电容器、 电压会在一段时间内继续下降、甚至更低。  [报价]

    您认为根据设计、UVLO 可保持低电平。 这意味着、当初级电子保险丝电压下降很宽范围时、终端应用需要进行开关。 我认为这是一个具体的设计用例、而不是设计的缺陷。  

    因为次级电子保险丝的 Vout 非常低。 是的、您必须相应地选择 dVdT 电容器、以防止当在主电子保险丝和辅助电子保险丝之间切换时发生热关断。  

    同样、还应仔细选择主电子保险丝的 dVdT、因为它在启动期间也可能看到满载。

    Unknown 说:
    此外、推荐的应用电路上没有任何值、在确认这个用例的计算时可能非常有用。 除此之外、还没有适用于此用例的 EVM、因此很难确定我是否处于电容/电阻器值的一般范围内。

    另一个示例说明了如何选择值、我们还提供了一个基于 Excel 的设计计算器、用于帮助计算 BOM 值。  

    对于此设计、我们不提供多通道 EVM、因此我知道 PMUX 原型设计很困难。 您可以使用两个 EVM 进行原型设计、并连接跳线以建立所需的连接。 请注意、我们无法为所有器件和所有应用提供 EVM。  

    此致、
    Arush