This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25948:电压输入超出最大值(建议值23V)

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25948, TPS2660, TPS2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463194/tps25948-voltage-input-24v-outside-max-recommended-23v

器件型号:TPS25948
主题中讨论的其他器件: TPS2660TPS2640

工具与软件:

我想知道此 IC 是否可与24V 额定输入搭配使用。

该器件的建议范围为23V、绝对连续输入为28V。

请尽快告知。 谢谢你。

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果使用器件时的标称电压介于建议的最大值和绝对最大值之间、则器件不会损坏、但精度百分比等功能无法得到保证。 此外、器件的寿命预计也将缩短。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    我希望大家都很好、感谢你的迅速反应。

    如果案例研究已完成、请告知缩短生命周期。

    请说明 输入电压为24V 时是否有任何与精度偏差相关的信息。

    如果有关于输入过压参数的更多信息、请提供建议。

    我们所处的工业环境中24V 输入电压轨上可能会出现电压尖峰。

    输入 TVS 钳位二极管可能无法在器件发生故障之前以28V 的绝对最大电压对瞬态进行足够快的钳位。

    我正在寻找一种 TI 解决方案来替代 LT4368电子保险丝配置。

    我想使用具有内部 MOSFET 的 IC、 就像 TPS25948一样、用于反极性保护和反向电流阻断。

    请告知是否有任何其他 TI 器件适用或更合适。

    项目使用量+10K。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    [报价 userid="603495" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463194/tps25948-voltage-input-24v-outside-max-recommended-23v/5614625 #5614625"]

    如果案例研究已完成、请告知缩短生命周期。

    请说明 输入电压为24V 时是否有任何与精度偏差相关的信息。

    [报价]

    由于该器件未针对建议范围之外的电压范围进行表征或设计、因此我不能为您提供电压高于建议最大值时的确切行为、但您仍然可以查看第6.8节中的图、了解与电压有关的一般行为。  

    请告知是否有关于输入过压参数的更多信息。

    您能否详细说明一下这个问题。 您是指过压保护、还是指其他方面。  

    我正在寻找一款用于替换 LT4368电子保险丝配置的 TI 解决方案。

    这看起来像热插拔控制器(外部 FET)器件。  

    对于工业应用、推荐高电压电子保险丝、如下所示。 (应该根据您的 RPP 和 RCB 要求筛选电子保险丝器件列表)。

    (TPS2640、TPS2660/2/3)

    电子保险丝和热插拔控制器产品选择|德州仪器 TI.com

    请检查这些器件、如果您有任何后续问题、敬请告知。  

    此致、
    Arush