This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:TPS259804O @ 24V 5安培;设计审查请求

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463572/tps25980-tps259804o-24v-5-amp-design-review-request

器件型号:TPS25980
主题中讨论的其他器件:TPS25983

工具与软件:

您好!

我们的目标是保护 n 沟道 MOSFET 免受因用户 LED 条端口上的短路而造成的过流损坏。 该端口通常暴露在短路中、因为 LED 条旨在 安装在 可能被行驶车辆击中的位置、这些事件可能导致导线损坏并产生这些故障条件。

我们的输入电流通常为24V @ 2A、但在某些情况下、我们需要高达24V @ 5A 的电流。 它还必须能够支持最低12V @ 5安培。

我们之所以选择 TPS259804O、是因为它具有电子保险丝短路保护、TI 的声誉和组件价格。 我的部分问题与您是否认为该特定部件能够完成我们所需的工作有关。 如果没有、请推荐更合适的芯片。

如果是、我在下面提供了一份原理图以及看来无法正常工作的原型板照片。 我知道 PCB 布局在具有如此大的功率的情况下同样重要、但在我的测试中、我将电流上限设定为四分之一安、但仍然只输出7V 的输入电压(24V)。

如果您能查看我的原理图并根据我们的具体要求提出调整和更改建议、我将不胜感激。 也许您还可以根据我提供的有关该设计不起作用的原因的一些解释告诉我。

感谢您对这个问题的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    我们的输入电流通常为24V @ 2A、但在某些情况下、我们需要高达24V @ 5A 的电流。 它还必须能够支持最低12V @ 5安培。

    此电子保险丝可支持这些工作条件。 该器件的建议最大电压为24V、因此如果您需要连续的更高电压应用、则可以考虑使用 TPS25983 (同系列器件、但额定 V/A 更高的器件)。 如果电压预计不会上升超过24V、则没有问题。  

    [报价 userid="238249" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463572/tps25980-tps259804o-24v-5-amp-design-review-request "]如果是这样的话、我提供了以下示意图以及我的原型板照片、该照片似乎无法正常工作。 我知道 PCB 布局对于如此大的功耗同样重要、但在我的测试中、我将电流上限设定为四分之一安、并且在输入电压为24V 的情况下仍然只输出7V 的电压。

    您是否将 EN 与 Vin 连接(如原理图所示)?

    此外、在测试时、您施加了多少负载。 如果您使用了电子负载、那么您使用了哪种模式。 你是否有任何波形?

    您能否分享您的测试设置、测试方法和结果(如果有)。 另一方面、您可以使用我们的 EVM 进行原型设计。

    此致、
    Arush