This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3820:-33dbvr

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463636/tps3820--33dbvr

器件型号:TPS3820

工具与软件:

上面的原理图是我想要实现的预期效果、但下面是我测试的结果。

ASMS_1、wd_0。 重置闪烁
ASMS_1、wd_悬空(此处有5V 上拉电阻)。
重置闪烁
ASMS_1、wd_方波。 始终复位
ASMS_0、wd_高阻抗状态。 始终复位

为什么它不输出低电平、并且输出电平的闪烁介于3V 和0V 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    这是因为 TPS3820没有锁存看门狗。 如果在看门狗故障期间需要锁存低电平输出、我建议使用下面突出显示的器件。

    https://www.ti.com/product/TPS3435

    Jesse