This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61070A:EN、VIN 的时序要求

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463849/tlv61070a-timing-requirements-for-en-vin

器件型号:TLV61070A
主题中讨论的其他器件: BQ24040

工具与软件:

我想知道 TLV61070A 的 EN 和 VIN 输入存在哪些时序要求。

我有一个设计、其中1S1P 锂电池(~3.7V)为 VIN 引脚提供连续输入、并且使用开关切换 EN。 左侧是 BQ24040电池充电器 IC:

您可以看到 Vin 处电容约为44 μ F、输出处电容约为47 μ F。 当 Isat=2.5A、Irat=2.3A 时、我的电感器的额定值为3.3uH。

我在 EN 上没有外部下拉电阻器、因为它始终通过开关连接到 GND 或3.7V、但也使用下拉电阻器进行了测试。

问题:如果我连接了电池并将开关从 OFF 移动到 ON、TLV61070A 似乎会进入意外状态、其中5V_EN 或 B+(现在通过开关连接)短接至 GND。

但是、如果我没有连接电池、并且在插入电池(或启用直流电源)时开关处于打开位置、则 TLV61070A 启动正常。

那么、总结我看到的情况、如果 VIN 为3.7V 并且 EN 从 GND 切换到(在开关触点移动时悬空)为3.7V、则 TLV61070A 似乎将 EN 或 B+短接至 GND。

但是、如果 EN 和 B+在插入电池后同时连接 B+和 EN、则 IC 可正常工作。

这里可能会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    此 IC 没有时序要求。 因此、当发生意外短路情况时、请尝试捕获 B+、EN、BOOST_SW、5V_BOOST_VOUT 的波形。 触发 EN 上升沿以捕捉 EN 接通且器件启动的时刻。 我会检查发生了什么。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Travis -感谢您的信息。

    实际上、由于 TLV61070A 的软启动时间相对较短、我确信我的1S1P 电池内部的 OCP 跳闸。

    我所使用的旧升压 IC 的典型软启动时间为20ms、而 TLV61070A 为750us。 我相信这会导致更高的浪涌电流、从而触发电池保护并关闭整个系统。

    我将搜索替代的升压 IC 解决方案、或者可能添加明确的软启动电路。