This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:一些问题

Guru**** 2560040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464145/ucc256403-some-questions

器件型号:UCC256403

工具与软件:

尊敬的先生:

关于这款芯片我有:问题

问题1:是否有办法通过测试或理论计算来确定此芯片 OCP2/OCP3的设计裕度?
问题2:芯片是否会因为 FB 引脚的反馈电流过大而过早地结束软启动时间?
问题3:软启动时间结束后、驱动器是否会先关闭、然后等待配置的断续模式阈值结束、然后再释放驱动器? 配置时间是否约为7.5ms?

问题4:批量生产后、一些批次的机器具有大约1.8ms 的软启动时间、而其他批次的机器具有大约35ms 的软启动时间。 1.8ms 的软启动时间结束后、将触发 OCP 保护。 软启动时间存在差异的原因是什么? 我们如何在设计过程中避免这种差异?

问题5:如下图的红圈所示、实际机器的 LL/SS 引脚在技术规格书中指定的软启动之前未充电至5V。 这是什么原因呢? 它会产生什么影响?

问题6:配置断续模式阈值后、BMTH 是否固定为0.6V、而 BMTL 由 BW 引脚电阻决定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

    请在下面查看我的回复:

    [报价 userid="495303" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464145/ucc256403-some-questions 问题1]问题1:是否有办法通过测试或理论计算确定此芯片 OCP2/OCP3的设计裕度?

    这可以通过测试来完成。 您所要做的就是使用数学函数 、乘以 HO (确保信号衰减、因此电压电平为1或0)和 ISNS 信号、并找出数学函数的平均值

    问题2:芯片的软启动时间是否会因为 FB 引脚的反馈电流过大而过早结束?

    是、如果 FBreplica 低于软启动电压、软启动阶段将结束。

    Unknown 说:

    驱动程序无法关闭。 下面将对突发模式阈值进行编程说明。  

    问题4:批量生产后、一些批次的机器的软启动时间约为1.8ms、而其他批次的机器的软启动时间约为35ms。 1.8ms 的软启动时间结束后、将触发 OCP 保护。 软启动时间存在差异的原因是什么? 我们如何在设计过程中避免这种差异?

    您能在软启动时间为1.8ms 时向我发送 LL/SS 引脚电压吗? LL/SS 引脚在1.8ms 时是否达到3.5V? 请确认一下吗?

    Unknown 说:
    问题5:如下图中的红圈所示、实际机器的 LL/SS 引脚在软启动之前未按照技术规格书中的规定充电至5V。 这是什么原因呢? 它会产生什么影响?

    您能否附上该图?  我不确定您指的是哪一个数字?

    [报价 userid="495303" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464145/ucc256403-some-questions "]问题6:配置断续模式阈值后、BMTH 是否固定为0.6V、而 BMTL 由 BW 引脚电阻决定?[/QUOT]

    当 BMTH 固定为0.6V 时、BMTL 被设定为由 BW 引脚电阻设定的阈值。 这种突发模式阈值比率的确定发生在充电引导状态之前、如下所示。  

    此致

    Manikanta P