This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905EVM:寄存器写入和控制帮助

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76905EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464402/bq76905evm-register-write-and-control-help

器件型号:BQ76905EVM

工具与软件:

我正在尝试激活 BQ76905EVM 板上的电池平衡功能。

跳线 已配置为充当3节电池、并向电池输入施加12.6V 电压。

在 Battery Management Studio 中、我可以读取寄存器和写入某些命令、例如切换到 UNSEALED。

但是、我需要有关命令和子命令的帮助。

应该写入用于激活电芯平衡的0x0083命令到哪个寄存器?

我已尝试[10 00 83]和[10 00 00 83]。  

我无法在技术参考手册或数据表中找到寄存器地址列表/映射?

是否有资源来查看所有寄存器地址和可能的命令?

谢谢你。

此致、

John

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    技术参考手册的第84页提供了0x0083命令说明:

    请记住、通信使用小端字节序格式、应写入0x3E 命令寄存器、并且该命令寄存器应后跟校验和:

    此致、

    Max Verboncoeur