This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:EVM 上的 TPS65987D ALT 模式电缆反转问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4446EVM, TMUXHS4446, TPS65987DDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464757/tps65987d-tps65987d-alt-mode-cable-reversal-issue-on-evm

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TMUXHS4446EVMTPS65987TMUXHS4446、

工具与软件:

我已注意到开发板(TMUXHS4446EVM)不允许 USB-C 电缆对 DisplayPort 输出反转。 USB3信号在 USB-C 电缆在任一方向插入时正常工作。 DisplayPort 输出仅适用于在1个方向插入 USB-C 的情况。 您能建议我如何解决此问题吗? 应该是一个寄存器设置

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ciaran:

    我是一名主要支持 TPS65987产品的工程师、但应该能够就 TMUX EVM 提供一些反馈。

    它看起来是您正在寻找的是控制电缆方向。 TMUXHS4446似乎具有两种控制机制、即 GPIO 和 I2C。 对于 GPIO、CONFIG0位控制翻转/电缆方向。 此 GPIO 由 JMP6控制、因此您可能需要根据正确的方向更改跳线。

    在实际系统中、用户可能希望 PD 控制器直接向 TMUX IC 报告方向。 这可以通过两种方法来实现。

    1. TPS65987具有一组可配置的 GPIO 事件、可映射到任何 GPIO。 存在一个"Cable_orientation"事件、该事件可映射到您选择的 GPIO、然后连接到 TMUX IC 的 CONFIG0引脚。 (GPIO 的配置使用 GUI 工具完成)

    2.使用 I2C 事件。

    对于 EVM、只需使用跳线就可以了。

    此外、对于新设计、我们建议使用 TPS65987DDK 而不是 TPS65987DH。 "DDK"版本是器件的最新版本、具有功能和引脚兼容性。

    谢谢。此致、

    Chris