This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:脉宽调制器 IC 选择支持请求-需要指导

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462527/tl494-pulse-width-modulator-ic-selection-support-request---guidance-needed

器件型号:TL494

工具与软件:

您好!

我希望使用德州仪器(TI)的脉宽调制器 IC 之一开发一个 PCB、以在闭合和断开之间循环 MOSFET、从而允许电流在特定的时间段内流动并停止流动、具体取决于施加到 IC 上的电压信号。

我无法确定 TL494是否适合 IC 我所需的应用、因此我可以使用一些指导。

本质上、我有一个12.6V 电池电源、我希望调整负载通过脉宽调制器 IC 从电池包取电的时间、以实现高、中和低设置、而在高设置下、MOSFET 将始终关闭。 对于介质设置、MOSFET 将在闭合和开路之间循环一段时间、对于低电平设置、MOSFET 将在闭合和开路之间循环一段不同的时间。

非常感谢您提供任何有关适用于我的应用的脉宽调制器的指导。

此致、

Joe DeWitt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些器件适用于开关模式转换器、例如降压、升压等、您的升压转换器看起来就像降压转换器。 请查看电力电子产品中的降压转换器、以了解这是否是您想要的。 如果是、那么 TL494可以使用、但 TI.com 上还有许多其他器件、这些器件可能会更接近您的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    因此、我们的建议是、具有降压拓扑的脉宽调制器更适合我所需的应用?

    此致、

    Joe DeWitt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、降压 PWM 控制器更适合用于高侧驱动器。 您可以在产品选项卡下搜索 TI.com。