This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:电源管理论坛

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463779/tps25751-power-management-forum

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25798

工具与软件:

我们将使用 PD 控制器 TPS25751和电池充电器 IC BQ25798。 我的问题是、能否避免使用 EEPROM、而是直接使用刷写到 SoC 所连接 eMMC 中的充电器 IC 和 PD 控制器的固件? 这样可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TI 美国今天就在假日。 请预计会有一些回复延迟。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yash:

    可能是的。 我不太熟悉"eMMC"、但是它听起来像是一个不同的存储设备吗?

    PD 控制器  必须  在引导时将 GUI 生成的固件映像加载到其中、以正常运行。 这可以通过两种方法来实现。

    1. 将完整闪存二进制映像加载到 I2C 闪存并连接到 PD 控制器。 启动时、PD 控制器将自动加载配置。
    2. 获取低区域图像并使用 PBMx 流程通过 I2C 将其加载到 PD 控制器

    您可能需要使用此处的选项2。 第5.2节中的 TRM 描述了 PBMx 流程。 需要 I2C 控制器才能将映像加载到 PD 控制器中。 您可以将图像存储在"eMMC"中、并使用 MCU/EC 通过 I2C 消息将该图像加载到 PD 控制器中。

    谢谢。此致、

    Chris