This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907:有关 BQ76907电流和库仑计数器读数的查询。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464312/bq76907-inquiry-regarding-bq76907-current-and-coulomb-counter-readings

器件型号:BQ76907
Thread 中讨论的其他器件:BQ76920

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

对于 BQ76920、它表示库仑计数器(CC)读数每250ms 准备就绪一次、当 CC_READY 位被置位时、它表明新的读数可用。

 

BQ76920

 

BQ76907如何呢? 如何知道 CC 读数可用? 没有指示当前读数已完成的寄存器/位?

规范只规定 CC1 (0x3C)每250ms 生成一次采样、那么 CC (0x3A)呢?

 

BQ76907

我是否敢断定电流(0x3A)和 CC1电流(0x3C)值(mA)是使用相同的原始电流(0x36)计算的?

那么、要使用哪个寄存器来读取电流0x3A 或0x3C?

0x3A 和0x3C 之间有何区别?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    BQ76907上没有 CC READY 功能。 CC 不包括单触发模式、因此我们认为没有必要包含。

    0x3A 和0x3C 从相同的 ADC 读数生成、但它们应用了不同的后处理。

    0x3A 具有更快的采样率、但因此更容易受到噪声的影响。 0x3C 的积分时间更长、因此不易受到噪声的影响。 根据您的用例、您可能需要更快的数据刷新率(0x3A)或更高的抗噪性能(0x3C)。 这取决于他们想要/需要使用的系统设计人员。

    此致、

    Max Verboncoeur