This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600-Q1:通过一条命令读取所有电压

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464691/bq79600-q1-reading-all-voltages-in-one-command

器件型号:BQ79616-Q1
Thread 中讨论的其他器件:BQ79616TMS570LS3137

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我将使用 BQ79600作为 TMS570LS3137 (MCU)和 BQ79616 (读取电压)之间的桥接器。

到目前为止、我已经遵循了 SLUUC56B 和其他软件设计参考、并且我设法唤醒所有器件、然后继续自动地址并一次读取1个电芯的电压。

我想通过堆栈读取一次性检索所有电池电压、但在我发送请求后、BQ79616没有答案。

您能帮助我获取一些示例代码吗?

谢谢!

Florent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清、我设法一次只读取一个寄存器、例如、成功地对 VCELL1 HI 读取0x586。 一旦我尝试同时读取 VCELL1 Hi 和 LO、便没有来自 BQ79616的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florent:

    请使用以下链接申请访问我们的开发安全文件夹。

    https://www.ti.com/secureresources/BQ7X61X-Q1-DEVELOPMENT

    https://www.ti.com/secureresources/BQ79600-Q1-DEVELOPMENT

    谢谢!

    Abby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、等待代码查看它是否可以解决我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florent:

    我已授予您访问权限。 请查看可用的示例代码文件。 如果您有任何其他问题或疑虑、请提交另一主题、我们的团队将在您有空时立即为您提供帮助。 接下来我将结束该主题。

    谢谢!

    Abby。