This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820EVM:BQStudio 没有需要的所有面板

Guru**** 2814565 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25820EVM, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464737/bq25820evm-bqstudio-do-not-have-all-needed-panel

器件型号:BQ25820EVM
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

工具与软件:

您好!  

我正在使用 BQ25820EVM 为电池充电。 我使用 EV2400通过 I2C 端口(端口2)将评估板连接到我的计算机。 我成功完成了第一次测试。

今天、当我启动 bqStudio 软件(v1.3.127)时、仪表板和 Field View 面板都没有出现。

这是我今天看到的:

 

这是我几周前的情况:

您知道如何恢复丢失的面板吗?

如需更多信息、请随时联系我们。

提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrianina:

    我无法看到全屏显示、但您是否单击了右上角的"域视图"按钮?

    如果这样不起作用、我建议重新下载 BQz 文件并将其添加到配置文件中。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    "我是你的,我是你的。" 我不单击 Field View (域视图)(我不知道为什么)

    此致