This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:较低负载条件下的占空比调整。

Guru**** 2534130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464010/ucc28951-q1-duty-cycle-adjustments-at-lower-loads

器件型号:UCC28951-Q1

工具与软件:

你好、Mike。

我正在调整补偿和 TMIN 值、并已购买了此板。 下面我附加了波形和视频。

这是电压较高、负载较低的电流。

输入电压:600V、ILOAD:2A。

我还得去更高的电压到 Vin : 975vDC.  

这些波形是否正确或这种行为是否可接受?

e2e.ti.com/.../VID20250118180836.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    这不是正常现象、与您的 tmin 设置无关。  看起来占空比从10%跃升到最大值。

     

    如果负载是稳态且设计正在这样做、则存在以下2个问题之一。

    CS 信号会对噪声做出反应。

    电压环路不稳定

     

    通过研究 CS、放大器输出和变压器输入、您应该能够确定其中哪一个 或两个问题。

     

    您使设计正常工作并移动了大容量电容器。  设计目前没有问题。  这可能也与它相关。

    我会将您的原始设计与该设计进行比较。  移动大容量电容器可能会在 CS 信号上产生更多噪声。

     

    此致、