This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24620:单节 LiFePO4充电器建议

Guru**** 2813765 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464046/bq24620-single-cell-lifepo4-charger-recommendation

器件型号:bq24620

工具与软件:

您好!

我正在搜索能够通过5V 电源为单节 LiFePO4电池(Narada FE100A 3.2V 100Ah LiFePO4电池)充电的充电器。 充电器应该会独立运行。 充电时间应小于24小时。

我发现了乍一看 似乎合适的 BQ24620、但我会很感激您提供任何更好的建议。

谢谢!

Samo Smodiš ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samo、

    是的、在您的设计中使用这款充电器没有明显的问题。

    如果您想了解详情、我们还提供其他电池充电器:www.ti.com/.../products.html

    此致、

    Christian