This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620-Q1:SW 节点下冲

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43620-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463811/lmr43620-q1-sw-node-undershoot

器件型号:LMR43620-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

我的客户担心 LMR43620-Q1运行期间的 SW 节点下冲、因为它超过了绝对最大额定值(-0.3V)。

我相信不用担心、因为这只是死区时间内的体二极管压降、对吗?

我赞同您的评论。

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    正确。  在期间、电压不会变为负值

    体二极管导通、因为时间在 ns 范围内。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!