This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM 01:USB-PD-CHG-EVM -01

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25750, TPS25751EVM, BQ25792, TPS65994QFNEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452804/usb-pd-chg-evm-01-usb-pd-chg-evm-01

器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01
主题中讨论的其他器件: TPS25750、TPS25751、 TPS25751EVMBQ25792TPS65994QFNEVM

工具与软件:

我们有两个 USB-PD-CHG-EVM -01评估板。

我们可以将这些板用作接收器、从而为电池充电而不会出现任何问题。

当我们尝试将电路板用作电源时、当所选的电源电压大于5伏(即9伏)时、它们就会出现问题。

对于这些评估板、是否存在已知问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rinaldo:  

    CHG EVM 无法提供超过5V 的电压、存在一个已知问题。 我们当前正在 更新 CHG EVM、以使用 TPS25751替换 TPS25750、这将解决此问题、对于由此给您带来的不便、我们深表歉意。  

    另一种解决方案是将 TPS25751EVM 与 BQ25792/8EVM 配合使用、此处记录了详细信息: https://www.ti.com/lit/ug/slvucp9a/slvucp9a.pdf#page=26 

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond。

    我们可以换用2个  USB-PD-CHG-EVM -01为您推荐的板吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rinaldo:  

    请允许我向我们的营销团队咨询、并就此问题与您联系。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rinaldo 您好!  

    我们实际上只是更新了  USB-PD-CHG-EVM -01、从 TPS25750转到 TPS25751。 转到这个新的 USB PD 控制器应该可以解决您看到的问题。 如果您与我们的客户服务团队合作,您可以用新的替换旧的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adam、我将尝试您的客户服务团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    在 USB-PD-CHG-EVM 我们已拥有的两个 TPS25751D 评估板上、我们将 TPS25750D 替换为 TPS25751D、并为其进行编程。

    我很高兴地说、这两个板在拉电流和灌电流模式下都能正常工作、但我们无法使快速角色交换正常工作。

    我们必须为 FRS 做些特别的事情吗?

    Rinaldo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、TPS25751不支持快速角色交换。 它能够支持常规电源角色交换、但不支持快速角色交换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Adam!

    请问、哪些 TI 器件支持 FRS? 尤其是那些带有评估板的设计。

    我们有 TPS65994QFNEVM 评估板、但我们无法获得技术信息。

    您的导出团队中没有人与我们联系。 我们可以就此获得帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很遗憾、TI.com 上没有可以支持 FRS 的器件。 对于给您带来的不便、我们深表歉意。 TPS25751能够自动支持电源角色交换、但不能支持快速角色交换。