This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27324-Q1:输出电阻

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27324-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461557/ucc27324-q1-output-resistance

器件型号:UCC27324-Q1

工具与软件:

我们的客户希望了解 修订历史记录。 最新数据表的说明如下。

 将修订版本 C (2018年6月)更改为修订版本 D (2023年11月)页面

 •已更改输入(INA、INB)电气特性中的输入阈值电压值.......................................................................................... 5.

 •删除了 VOH 输出高电平和 VOL 输出低电平、更改了输出电阻高电平和输出电阻低电平值并删除了输出(OUTA、OUTB)电气特性中的闩锁保护.......................... 5.

 •更改了图5-2的标题并更改了图5-5和图5-6 .......................................................................... 6.

关于" 更改输出电阻高值和输出电阻低值"

在数据表中、新 IC 的输出电阻值似乎在下降。

但新 IC 和旧 IC 之间的测量条件/方法不同。   

请告知我们此差异的详细信息。 如果您能用图表进行说明将会有所帮助。

SLUS678D

(2)输出上拉电阻此处是一种仅测量 PMOS 结构(而不是 N 沟道结构)电阻的直流测量

SLUS678B

(3)驱动器的上拉/下拉电路是并联的双极和 MOSFET 晶体管。 当驱动器输出上的电压低于双极晶体管的饱和电压时、输出电阻为 MOSFET 晶体管的 RDS (ON)。

此致、

库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kura、

    感谢您解答客户关于 UCC27324-Q1的问题。

    使用最新的数据表修订版本(D)时、有一个错误应该已将输出级方框图更新如下:

    我们正在努力使用正确的图表对此进行更新。

    因此、数据表中的电阻值指的是输出级上拉/下拉电路中的 FET 本身。

    这种更新后的输出结构具有更低的 RDS (on)、因此可以实现更好的性能、这就是我们进行该更改的原因。

    如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William-San

    感谢您的支持。

    我们的客户还有其他问题。

    (1)何时会 更改数据表中的输出级方框图?

    (2)为什么即使输出级配置发生更改、SW 特性也不变化?
      请告诉我原因。

    (3在 SLUS678B 数据表中、下面有说明

     驱动器的上拉/下拉电路是并联的双极和 MOSFET 晶体管。 MOSFET 的输出电阻 RDS (on)  

     晶体管、当驱动器输出上的电压小于双极晶体管的饱和电压时。

     ->双极晶体管的饱和电压是多少?

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kura San:

    由于2024年1月20日在美国度假、许多器件专家目前都不在办公室。 当他们返回时、他们将对此进行调查并提供响应。 请相应地预计会有一些延迟。

    谢谢!
    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kura、

    感谢您的耐心。

    1.这些将包含在我们的下一个版本中。 我现在没有时间安排。

    2.新的输出级按照目标设计并保持相同的开关特性、从而最大程度地减少对客户系统的影响。

    3.如我在上面分享的输出级图所示、输出级不再有双极部分、只有上拉/下拉 FET。

    谢谢!

    William Moore