This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T250W:设计审查输入=12V、输出=0.85V、50A (具有输出开/关和瞬态=2mV/A @ 50%负载)

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460725/pth08t250w-design-review-input-12v-output-0-85v-50a-with-output-on-off-and-transient-2mv-a-50-load

器件型号:PTH08T250W

工具与软件:

e2e.ti.com/.../PTH08T250WAD_5F00_DESIGN.pdf

请求审核所附的原理图。

1) 1)考虑的设计参数为、

输入= 12V、输出= 12V、50A、

输出的开/关

瞬态偏差= 50mV @ 50%负载(即25A)

瞬态= 2mV/A、

2mV/A 瞬态输出电容器(Co)= 3000uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本周将发布回复。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纵观原理图、就没有问题了。

    1.输出是12V 还是0.85V?

    2.查看提供的 RTT 值和 Co 值、假设您使用的是 Type-C 电容器是否正确? 如果是、1k Ω RTT 正确。

    3.关于 UVLO/Inhibit pin 我已经在 e2e 帖子中回答了一个不同的问题
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459854/pth08t250w-can-pth08t250w-be-used-in-air-tight-enclosure-without-airflow?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PTH08T250W#

    谢谢你
    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.输出为0.85V。

    2.使用的输出电容器(Co)是 ESR=4m Ω 的聚合物电解电容器。  (C x ESR)=(330uF x10 x 4)= 13200的乘积。

       为了实现2mV/A 的瞬态3300uF (330 x 10)电容器。 这是正确的吗?

    3.好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    救世主将在下周回应。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh

    2.使用的输出电容器(Co)是 ESR=4m Ω 的聚合物电解电容器。  (C x ESR)=(330uF x10 x 4)= 13200的乘积。

       为了实现2mV/A 的瞬态3300uF (330 x 10)电容器。 这是正确的吗?

    从第9.1.1.4.1.1和第9.1.1.4.2.1 RTT 电阻选择部分中删除了

    当 Co>=3300uF 时、RTT 接地短路、0欧姆。 在 RTT 上安装占位符就足够了、可以填充0 Ω 电阻器

    谢谢你

    救世主