This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631010:TPS631010

Guru**** 2507675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631010, TPSM83100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461712/tps631010-tps631010

器件型号:TPS631010
主题中讨论的其他器件: TPSM83100

工具与软件:

您好!

我需要一个低噪声、小尺寸(BOM 数量少)的降压/升压 IC。 我不想使用像 TPS631010那样间距非常小的 BGA。 电感器尺寸也应该非常小。 板上没有太多可用空间

输入为采用3V 至4.2V 单节锂聚合物电池。 我需要3V 和1到1.5A 的输出。

您能推荐任何 IC 吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    如果您可以将 IOUT_max 降至1A、我认为 TPSM83100/1应该是一个不错的选择。 低 EMI 和噪声、集成了电感器。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您的回复、但数据表显示、它可以达到1.5A。
    不过、我不需要很大的电流、但我需要一些安全裕度。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    对器件本身而言、不考虑效率和热性能、是的。

    但如果观察 DS 的效率曲线、可以看到当 Iout 高于1A 时、效率会快速下降。 这意味着应注意低效率和更多的热性能。 因此、建议1A out。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的所有帮助