Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、
工具与软件:
我正在使用 BQStudio 创建一个配置文件、并已将 I2C 线路连接到我们 MCU 的测试引脚。 在学习周期的充电或放电阶段、我会遇到一个 WDRESET。 这可能是什么原因造成的? MCU 未运行并保持关闭状态。
我发现一个奇怪的行为是、BQStudio 报告我的 EVM2400的 USB 连接丢失。 之后、我需要重新启动 BQStudio。 由于连接是通过 I2C 进行的、这是否会干扰看门狗计时器? 有什么建议吗?
另一个主题是在学习周期中我没有达到100%。 充电状态保持在99%。
电池来自 Jauch。 在开始此周期之前、我将化合物 ID 设置为0x1202 (4.2V)、然后 稍后将其更改为类似的化合物 ID。
我只调节设计容量和能耗、其余参数保持默认值。
有什么建议吗? 我认为收尾速率和阈值很好。