This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:什么可形成 WDRESET? 和99%问题

Guru**** 2384950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27427
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463355/bq27427-what-can-lead-to-a-wdreset-and-99-issue

器件型号:BQ27427
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

我正在使用 BQStudio 创建一个配置文件、并已将 I2C 线路连接到我们 MCU 的测试引脚。 在学习周期的充电或放电阶段、我会遇到一个 WDRESET。 这可能是什么原因造成的? MCU 未运行并保持关闭状态。

我发现一个奇怪的行为是、BQStudio 报告我的 EVM2400的 USB 连接丢失。 之后、我需要重新启动 BQStudio。 由于连接是通过 I2C 进行的、这是否会干扰看门狗计时器? 有什么建议吗?

另一个主题是在学习周期中我没有达到100%。 充电状态保持在99%。

电池来自 Jauch。 在开始此周期之前、我将化合物 ID 设置为0x1202 (4.2V)、然后  稍后将其更改为类似的化合物 ID。

我只调节设计容量和能耗、其余参数保持默认值。

有什么建议吗? 我认为收尾速率和阈值很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    首先、我建议您使用 GPCCHEM 工具、确保所使用的 chemID 与所使用的电池最匹配。  

    我还建议您遵循" 成功实现学习周期 "文档、了解完成学习周期所需配置的最少参数。 通过您所讲的内容、我相信您没有配置学习周期的最低参数。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    我想出来了—它与 WDReset 有关。 如果没有、可以达到100%、否则芯片会重置它的值。

    避免 WDReset 时、学习周期成功。 WDReset 是否可能由 I2C 线路上的干扰引起? 此外、我可以从 BQStudio for GPC 上传未修改的日志文件吗?

    另一个问题:如何确保在为另一个 MCU 配置新的电量监测计时、我无需再次执行学习周期? 例如、是否可以在首次充电后使电量监测计直接显示100%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq27427在充电时显示负电流是否正常? 因为 DSG 位被置位(DSG =检测到放电。 设置时为真。)

    这是我的问题吗? 我正在使用 BQ27427EVM-037进行测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我发现了问题以及原因 e2e.ti.com/.../bq27427evm-misbehaving-stateofcharge