This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:降低降压/升压 IC 功耗的方法

Guru**** 2522870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463512/tps552892-methods-of-reducing-power-consumption-the-buck-boost-ic

器件型号:TPS552892

工具与软件:

我在 矿山的设计中包括了 TPS552892作为降压-升压稳压器、以便在输入电压范围为10V 到13.6V 的情况下输出稳定的12V 电压、它应该能够提供最大值为2A (连续1A)的输出峰值电流。

尽管电路可以正常工作并输出12V、但我确定它消耗了约190mW 的功率、而为负载提供50mW 的功率。

这是否正常或其他、是否可以将 TPS552892的这一功耗 降至最低。 降压/升压稳压器 的原理图部分以 PDF 形式提供。

e2e.ti.com/.../TPS_5F00_BuckBoost12V.pdf

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Husni:

    感谢您的咨询。 请期待我们的延迟响应。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Husni:

    这是正常的、因为您已经通过将 MODE 引脚连接到 VCC 来选择 FPWM 模式。 您可以将 MODE 引脚与 AGND 连接、以选择 PFM 模式、从而在轻负载下实现更高的效率。

    BRS、

    布莱斯