This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62441-Q1:降压 PWM 上升/下降时间

Guru**** 2813195 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62441-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463233/tps62441-q1-buck-pwm-rising-falling-time

器件型号:TPS62441-Q1

工具与软件:

大家好、由于 EMI 仿真的原因、我需要 TPS62441-Q1 PWM 上升、下降时间。 我们的工作频率为2.2Mhz

如果 TI 没有上升、下降时间规格、请给我一个测量值。

我们公司使用此产品、因此我们处于紧急状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lim、

    需要的业务信息。 私下发送请求。

    谢谢!

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,farheen 我还有一个关于这款产品的问题。

    我们将其设计为如上图所示。

    您能为这张图片推荐选项吗?

    我需要选择1或2。 1仅使用7uF、2在瞬态响应时良好。

    您能通过考虑我们的用例电压和电流来推荐1或2吗?

    此外、我需要知道确切的输出电容值和原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lim、

    这取决于您的瞬态目标是什么。 如果它有点像3-5%、我会推荐 comp 2。

    谢谢!

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是、如果 瞬态电流达到3-5%、您会推荐2个吗?

    然后、您能否给出每个频带和原因的电容值。

    我们撰写公司文件的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lim、

    如果您要寻找约5%的 Vout 调节、则需要高强度电容。 我无法为您提供确切的值、因为您可以在 EVM 上进行检查、但使用 具有更高电容的补偿2主要有助于实现更严格的输出电压调节规格。

    谢谢!

    法尔海恩