This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2655:关于 LM2655的 SD/SS 引脚

Guru**** 2561480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458266/lm2655-about-sd-ss-pin-of-lm2655

器件型号:LM2655

工具与软件:

我正在使用 LM2655MTCX-ADJ 从12V 生成5V。
我使用 SN74LVC1G07DBVR 驱动 SD/SS 终端以延迟启动、但当前发生的 LM2655MTCX-ADJ 关断时中断的情况。

LM2655MTCX-ADJ 的数据表显示如下。
[请勿通过外部源驱动此引脚、否则可能会导致错误操作。]
启动后使用 SD/SS 引脚关闭是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您通过 e2e 联系我们。 该器件应始终根据数据表中给出的指示运行。 因此、我们建议在使用该器件时通过电容器将 SD/SS 引脚接地。

    此致、

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我没有足够的信息、电容器和 SN74LVC1G07DBVR 的输出在 SD/SSpin 上并行连接。

    这允许电容器在 SN74LVC1G07DBVR 关闭时充电并开始运行、而在 SN74LVC1G07DBVR 开启时关断。

    问题是、如果在电容器充电并启动后执行关断操作、LM2655将断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享原理图? 我想这种情况与驱动 SD/SS 引脚相同。

    此致、

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。
    原理图如下:当 SD/SS 受控时、此电路的 U3会中断。
    有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享原理图。 根据我所看到的情况、未正确使用 SD/SS 引脚。 如数据表中所述、SD/SS 引脚可以拉至低电平 、但不得从外部驱动(在本例中、通过 SN74器件使用 POW_PWDN 信号)。 因此器件的错误操作。

    此致、

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    U4是开漏输出、它是否仍然无法正常工作?
    我想详细了解由外部驱动时 SD/SS 引脚的运行模式如何异常。
    你可以告诉我吗?
    很抱歉问了这么多问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果可能、我们随时乐意提供帮助并回答尽可能多的问题。 不过遗憾的是、正如您将会明白的那样、我们无法分享该器件在内部的行为方式。 我能说的就是 SD/SS 引脚应通过电容器接地。 但是、您始终可以参考器件数据表中提到的高级方框图。

    如果我还能为您做什么、请告诉我。

    此致、

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    然后、我尝试移除 U4器件并运行该器件、但仍会损坏 U3 (LM2655)。
    为什么会这样呢? 能否指出电路出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了电感器之前没有 LDELAY 电容器和肖特基二极管(不是强制性的、但推荐)、我看到原理图没有任何错误。 您不使用它们的原因是什么?

    另外、根据我的理解、"中断"是指器件不再适用、对吧?

    此致、

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!

    尚未添加 LDELAY 电容器和肖特基二极管的原因是成本和放置位置。
    我也安装和运行他们的修改,他们打破了同样的方式。

    我所说的断开是指 U3已断开并会产生热量、当我测量电阻时、Pin1.SW 和 GND 之间存在几欧姆的短路(我移除了 Q2等所有组件以检查它)。
    另外、此电路以前在工作、这次我们遇到了很多故障的问题。
    LM2655是否已修改且 VIN MAX 已降低、以便在施加12V 电压时中断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一款非常旧的器件、仍由 National Semiconductor 提供、因此我们假设它极不可能被修订。

    如您所说、它以前在工作、您能不能总结它在工作时和突然停止工作时的情况? 这将帮助我了解可能会发生什么、谢谢。

    此致、

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    我将排除 SD/SS、因为它在移除 U4后最终断开。
    在工作正常的电路板上、电源启动正常、输出电压根据 SW1设置发生变化。

    在有缺陷的电路板上、输出电压非常不稳定:输入 D12V (交流适配器输出)后、当 U3断开时、交流适配器的保护电路会工作。
    U3击穿的时序各不相同;有些击穿在上电后立即发生、而有些击穿在输出电压存在一段时间后突然发生。
    不过、最常见的现象是它在上电后立即中断。
    与普通电路板相比、电路元件没有发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在软启动达到2V 之前、您是否有办法检查输出电压是否未上升到正常值的80%以上? 因为在这种情况下、欠压保护会关断器件。 可以通过增大软启动电容器的值或使用 LDELAY 电容器来避免这种情况。

    此外、您是在一段时间后检测到第一个缺陷(例如 n 块板工作正常、n+1次断裂)还是随机缺陷?

    此致、

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流 D+12V 缓慢上升、大约需要2ms 才能达到12V。 (随附波形)
    相应地、我将 SD/SS 电容器从4700pF 更改为0.01uF 并尝试启动、但 U3仍以相同方式损坏。 (由于电阻较低、它会产生热量、因此不是一种保护机制)。

    这种分解似乎是随机的。
    在不使用 LDELAY 和仅使用 SD/SS 的情况下运行它是否存在任何问题?

    感谢您的答复、非常有帮助。