This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14201H:LMZ14201H 无法正常工作!! 可能是什么原因?

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463783/lmz14201h-lmz14201h-not-working-what-could-be-the-reason

器件型号:LMZ14201H

工具与软件:

您好!

我用 LMZ14201H 进行了设计,输入电压为24V ,输出电压为12V/最大电流<1A。 但在没有任何负载的情况下、如果上电、DMM 中的输出电压为16V、实际上会出现波动。 当我检查反馈它的2V 在 DMM 和使能是1.6V ,我不知道发生了什么,我已经更换了 IC ,更换了 SS 电容器,没有工作.  

,我删除了输入电容器,然后我也检查;没有改变,

这可能是什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek、

    请分享 Vout、SW 节点和 FB 节点的波形、以便更好地理解和调试。   您正在施加多大的输入电压?  输入为24V 时、EN 应为4.8V。 您能否  也探测 VIN 引脚以检查是否存在任何压降? 此外、还可以尝试连接虚拟负载(10mA 或 SO)并共享示波器波形。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arpita:

    我已经连接了负载并尝试过、但电压几乎没有下降。 输入在当时没有任何变化。 我更换了三个 IC、并尝试仍然相同。 PCB 也经过验证。 我购买的器件型号是  LMZ14201HTZ/NOPB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    您能否探测并分享上述波形、以便更好地理解并进行调试? 此外、请测量 IC 的 Vin 引脚上的输入电压并进行共享。

    LMZ14201HTZ/NOPB 应适合12V 输出。

    此致、

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我 UVLO 如何在这个 IC 中工作吗? 能否将使能电压用作 UVLO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek、

    请遵循 数据表的"8.2.2.1.1启用分频器、RENT 和 RENB 选择"。 RENT 和 RENB 实现了可编程 UVLO。

    此致

    Arpita