工具与软件:
我认为以下 论坛主题中的问题没有得到完整解答:
反向电流规格的要求。
数据表将 VOUTMAX 指定为 MIN (20、VIN + 0.3)。 显然、如果 VOUT 超过 VIN、FET 的体二极管开始导通。 我想了解的是体二极管可以承受多大的电流(反向电流)? 在我的用例中、终端用户可能会向 VOUT 施加超过 VIN 的电压。 我有必要 了解器件在这种情况下的行为。 具体而言、我的用例中可能会发生以下情况:
Vin = 5V、用户应用 VOUT = 12V
VIN = 0V (VIN 电源断电)、用户施加 VOUT = 5V
VIN = 0V (VIN 电源断电)、用户施加 VOUT = 12V
此致、
Steve