This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561201:Vfb 精度与 Vo 值间的关系

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457692/tps561201-vfb-accuracy-vs-vo-value

器件型号:TPS561201

工具与软件:

团队成员、您好!

VFB 精度是否取决于 Vo 值? 数据表规格低于 Vo=1.05V。

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于是 DCAP2控制模式、VFB 精度受到 Vo 值的轻微影响。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否知道 DCAP2上 Vfb 精度和 Vo 说明的相关材料?

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下并稍后与您分享。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否找到了任何材料?...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的:

    https://www.ti.com/lit/an/slva762a/slva762a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我相信数据表中的 VFB 在下图中指"电压基准"(=VREF)。

    另一方面、AN 解释"仿真斜坡生成"的错误。 我认为 A 与 VREF 精度无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    内部 Vref 准确稳定、不依赖于输出电压值。 客户无法测量。

    正常运行时、FB 引脚上的 VFB 电压等于内部 Vref。

    DACP 控制模式在 VFB 上注入纹波以实现正确的开/关控制、因此 VFB 精度与 Vref 精度完全不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这些值保证了什么? 据我所知、这对应于 Vref 精度。 我不确定价值的含义...

    最初的问题是、数据表规格低于 Vo=1.05V、该值会因 Vo 设置而改变或不改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如《AN SLVA762A:

    FB 引脚上的 VFB 电压始终具有到内部 Vref 的失调电压在 DCAP2控制模式下、由于纹波与 Vin-Vo 电压相关、VFB 电压随 Vo 设置略有变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明白你说的。 能否回顾一下我的理解是否正确?

    VREF:固定值。

    Vfb:这个值被 Vout 值改变。 Vout 由 Vfb 决定。 Vfb 精度等于 Vout 精度。 我们有 Vfb 与 Vout 的任何数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解是正确的。

    似乎您仍然混合了 Vref 和 VFB、如果您要求 任何 Vfb 与 Vout 数据、您可以看到 VOUT 和 Vfb 电压几乎具有与上述公式中固定比率相同的精度。

    VOUT_TARGET=Vrefx (R1+R2)/R2、假设在 Vout=1.05V 时 Vref = VFB。 而在其他 Vout 电压下、VOUT_TARGET 与您需要关注的实际 VOUT 之间存在很小的偏移。 我们没有检查此失调电压与 Vout 间的关系、因为这取决于实际应用设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、VFB 具有纹波发生器产生的失调电压。 此纹波电压会根据 Vout 设置发生变化。 如果句子不正确、请告诉我...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确!