This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561:什么是为 PoE PSE 升压的最佳配置。

Guru**** 2391155 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561, LM5156, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464397/lm51561-what-would-be-the-best-configuration-to-step-up-the-voltage-for-poe-pse

器件型号:LM51561
主题中讨论的其他器件: LM5156LM5122

工具与软件:

您好!  

我正在寻找一个建议。 我将需要为 PoE PSE 100W 设计一个电流为12-16.8V 到54V 2A 的升压转换器。 我们有重量和尺寸限制。 输入由电池供电。  

我无法决定要使用哪种拓扑和器件。 您能帮助我选择正确的 IC 和拓扑吗?

这是数字电路、没有模拟电路。 因此、我想它不会受到纹波的影响。 我们对该器件没有隔离要求。 我正在尝试创建一些解决方案、但某些 IC 的 webench 会崩溃、因此我无法进行仿真(或他们没有启用仿真功能)并比较结果。  

以下是我唯一能够仿真的项:

阶跃响应看起来不是很好、LM51561存在大约7-8%的过冲。  

此致、

Caner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caner:

    感谢您的咨询。

    我看到的大多数 PoE 应用都使用反激式拓扑、因为通常会有隔离要求。 LM5156可在反激式转换器中实现这一点。

    由于您不需要隔离、因此也可以使用升压拓扑。 对于这种功率级别、我推荐同步解决方案。 LM5122正适合此示例。

    此致

    Moritz