This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73100EVM:IMON 碰撞二极管

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463866/lm73100evm-imon-clump-diode

器件型号:LM73100EVM

工具与软件:

您好!

您能解释为什么 在 LM731000EVM 中对 D5/D14使用未知的6V 二极管吗?

LM73100集成式理想二极管评估模块(修订版 A)

我认为 IMON 需要1.8V 齐纳二极管...

具有输入反极性保护和过压保护功能的 LM73100 2.7 - 23V、5.5A 集成式理想二极管数据表(修订版 A)

此致!

奥津靖则

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okutsu-San、

    如数据表中建议的那样、我们应该使用1.8V 齐纳二极管。 我不完全了解在 EVM 或理想二极管开发过程中所做的决策。

    EVM 中现有二极管的钳位电压约为 3.5V、可能导致超出绝对最大值。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-San:

    感谢您的解释、并能够理解。

    此致!

    奥津靖则