This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414:删除帖子

Guru**** 2811395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463815/lm3414-delete-post

器件型号:LM3414

工具与软件:

您好、TI 团队:

关于已连接的主题、我们已通过客户支持中心| TI.com 提交并收到解答;谢谢。

请删除此帖子 、因为它可能包含客户敏感数据。

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ehab:

    已删除连接的主题。

    我还发现 您的帖子中有一个重复的主题。 您是否还需要我删除此重复的线程?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、请将其删除。 如果您能更新上述意见、我会很高兴 从  LM3414: 和 -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛之间器件注释中删除我们的内部案例号

    感谢您的及时响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ehab:

    已删除重复的帖子。

    我的上述评论中已删除内部案例编号。

    这还有什么我可以帮助的吗? 如果没有、我将关闭该主题。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,我们很好-谢谢你 Steven 的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ehab:

    不用客气。 我将关闭该主题。 如果您有任何其他问题或需要支持、请随时再次与我联系。

    此致、

    Steven