This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62932:电感器计算

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62932

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463411/tps62932-inductor-calculation

器件型号:TPS62932

工具与软件:

V (IN_MAX)=12V、f_SW=500kHzI (OUT_MAX)=2A、V_OUT=6V、K=0.4=(∆I_L)/I_(OUT_MAX)

我 根据上述条件计算了电感器。

为什么 webench 中显示为 12uH ? 但 我使用公式计算得出、结果  是8.2 μ H?

附加问题、 如果负载电流为0.5A、我应该在公式中使用2A 额定电流还是0.5A 负载电流来计算? 我应该 在 webench 输入中使用2A 额定电流还是0.5A 负载电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray

    0.2~0.4K 值可以。

    如果负载电流为0.5A、我应该在公式中使用2A 额定电流还是0.5A 负载电流来计算? 我应该 在 webench 输入中使用2A 额定电流还是0.5A 负载电流? ---请在计算公式中也使用2A,对于 webench ,您可以输入0.5A/2A,建议的 L 是相同的。  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V (IN_MAX)=12V、f_SW=500kHzI (OUT_MAX)=2A、V_OUT=4V、K=0.4=(∆I_L)/I_(OUT_MAX)、I Load =1.2A

    我从 计算公式中得到6.8uF。 我是否可以使用电感器 PN: XEL4030-682ME?

    V (IN_MAX)=12V、f_SW=500kHzI (OUT_MAX)=2A、V_OUT=6V、K=0.4=(∆I_L)/I_(OUT_MAX)、I Load=1.8A

    我从 计算公式得到8.2uF。 我是否可以使用电感器 PN:XGL4025-822ME

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray

    建议选择 TPS62932具有 Isat>HS 电流限制的电感器。   XEL4030-682ME 应该正常。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么 、TPS62932的 Isat>HS 电流限制为3.4A 或4A 的电感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray

    建议大于4A。  

    谢谢、此致。