This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:BQ41Z90 EVM SMB 通信问题

Guru**** 2642825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462711/bq41z90-bq41z90-evm-smb-communication-problem

器件型号:BQ41Z90
主题中讨论的其他器件: EV2400

工具与软件:

使用 BQ41Z90 EVM / EV2400执行 SMB 通信时、会显示以下消息。

点击"OK"时、连接会按照如下所示进行确认、但通信会在100%寄存器读取后终止、如下所示。

应用程序或设置是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的设备未与 EV2400/计算机连接。

    您是否通读了 EVM 用户指南?

    BQ41Z90锂离子电池包管理器评估模块

    您是否已下载固件?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    首先、BQ41Z90是否不支持与 EV2400进行通信?

    我必须将 EV2400连接到 BQ Studio 才能与之通信。

    固件是"bq41z90FirmwareBundle - 0.02-windows-installer"、我应用了该文件、

    我甚至无法写入 BQ Studio 的数据存储器、因为导出未启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据评估套件数据表、bq41z90支持 EV2400。

    您是否有 bq41z90 bqz 文件?   
    有另一篇文章说它将在准备好时在产品页面上提供、但是我尚未看到它。

    我刚刚购买了 bq41z90评估套件、由于没有 bqz 文件、因此无法使用。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    有。 基本上、我使用了 EV2400和 BQ Studio、当我应用您提到的4190_0_02-bq41z90.bqz 文件时、它不起作用。

    此外、将 bq41z90_V0_02_build_4.bq.enc.fs 文件应用于 sig Studio 的编程功能也将执行相同的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我已确认下载固件后工作正常。